This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC02:有关 SN74HC02的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/796510/sn74hc02-question-on-sn74hc02

器件型号:SN74HC02

尊敬的 TI 专家:

我们正在项目中使用 SN74HC02、并从当地分销商处购买了 IC。 下面是我们得到的 IC 图片。  您是否会告知两个 IC 在电气特性方面是否存在差异? 我之所以提出这个问题、是因为我们注意到我们的电路在使用 HC0239KG4CHL2时按预期工作、而在使用 HC0265KG4A5C2时电路无法正常工作。 实际上、我们使用 HC0265KG4A5C2构建了60套原型板、但所有原型板都无法运行。 但是、一旦用 HC0239KG4CHL2替换了拆除的部件、问题就得到解决。 据我所知、显示在 IC 丝印中的后缀会传达有关产品生产日期代码及其制造位置等的信息 在功能和电气特性方面、两个 IC 应该是相同的。 是这样吗? 非常感谢。 我期待您的回复。 Peter          

 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该当地经销商是否为 TI 授权经销商

    如果芯片是假冒的、则只需从优秀器件复制标记、不会告诉您任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、
    我们从 TI 授权经销商处购买芯片。 谢谢

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TI 的器件在多个工厂制造、以防止供应链干扰、因此这些器件看起来稍有不同。 每个 SN74HC02都符合数据表标准。

    您是否遇到了此设备的问题?