This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:通过调制引脚2用作 PWM 信号发生器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/795119/lm567c-using-as-a-pwm-signal-generator-by-modulating-pin-2

器件型号:LM567C

我正在使用数据表第17页上的电路、其中时序 R =1.2k、时序 C =.0015、Rload = 1.2k、C2 =.005。 引脚2在大约3伏时浮动。 为了在引脚8上获得输出、我必须将引脚2下拉至230mV、并施加100mV 峰间信号以获得0至100%占空比 PWM。 我的应用是正确的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mervyn:

    感谢您报告您的调查结果。 我对该器件不是很熟悉、但您似乎能够让该器件充当振荡器。 如果您需要进一步的帮助、我建议您执行一些调试步骤以进行进一步的调查。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用图18中的电路、无引脚3的接触、交流将正弦波耦合到引脚2。 我观察引脚1处的频率调制。 引脚8保持高电平。 我是否应该对该电路有更多期望?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚2连接到 VCO、因此我希望在这里施加直流电压来设置 VCO 频率。 该引脚上的任何输入都将由环路滤波器进行滤波、因此正弦波可能会根据频率进行衰减。 我希望引脚8上的输出与图19相匹配

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想更正我关于引脚8的陈述。 当引脚2未调制时、它实际上是低电平。 当引脚2为0伏时、此电压变为高电平。 在大约250mV 时、引脚8的波形如图19所示。 如果叠加了100mV 正弦波、则引脚8变为 PWM 波形。

    问题:注释 VCO 端子(+6%)引脚2的基准电压是否约为300mV?

    我已连接引脚5黄色、引脚2绿色和引脚8品红色的示波器迹线。

    这是我一直在寻找的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到"在大约250mV 的引脚8上、波形如图19所示"、这是需要查找的行为。 要进行确认、叠加正弦波会在引脚8上产生 PWM、但如果没有叠加正弦波、您会在引脚8上观察到正常的方波?

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有必要特意从引脚2灌入电流、直到引脚8在大约250mV 时变得不稳定。 这有点荒谬、如果没有正确的文档、此应用程序将是无用的。

    我放弃了这款芯片、转而选择 Linear Tech LTC6992。