This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:有关输入转换上升速率、下降速率的问题。 驱动器电流

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/794862/txs0108e-questions-for-input-transition-rise-rate-fall-rate-driver-current

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245、

你(们)好

客户有一些问题。

1.您能否告诉我输入转换上升速率和下降速率规格(<10ns)的原因?

    如果输入波形超过此值、有哪些问题?

2.输出驱动电流。

  您能告诉我输出驱动电流值吗?

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中山玉科

    请参阅应用手册、了解转换率及其对系统的影响。

    TXS 具有有限的输出驱动电流、并在数据表 VOH 和 VOL 电气规格中列出。

    请告诉我什么是应用、规格要求?

    您可以考虑使用 SN74AXC8T245吗?

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、
     
    感谢您的回答。

    我已检查 TXS0108E 数据表 VOH 和 VOL 电气规格、
    请注意、VOHA/VOHB 中的 IOH 为-20uA、Vola 中的 IOL 为135/180/220/300/400uA、
    并且、在 VolB 中、IOL 为220/300/400/620uA。
    您是说最大驱动电流为620uA 吗?

    您能知道 TXS0108E 的"输入"驱动电流规格吗?

    谢谢你。
    吉善里·基奎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    San Yoshinori

    由于支持更高的电压电平、端口 B 的最大灌电流为620uA。
    端口 A 的最大灌电流较低、因为它支持高达3.6V 的电压。

    输入电流仅针对被列为2uA II 的 TXS 的控制输入进行定义。