This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:LSF0204-Q1

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/795827/lsf0204-q1-lsf0204-q1

器件型号:LSF0204-Q1

您好!
我在我的应用中使用 LSF0204-Q1换档器。  

1) 1)通道能否同时在不同方向上独立运行(例如、通道1从 A 到 B、同时通道2从 B 到 A)?

2) 2)我能否在 VREF_A 上使用0.95V - 3.3V 之间的任何电压 并将其转换为 VREF_B 上的任何电压(1.8V - 5.5V) ? (例如 VREF_A 1.65V 至 VREF_B 3.3V)

提前感谢。

Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    是的、LSF 器件可以灵活使用

    1) 1)通道1从 A 到 B、通道2从 B 到 A

    2) 2)通道1从1.65更改为3.3V、通道2从3.3V 更改为1.65。

    它还可以在端口1上执行1.65V 至5.5V、在端口2上执行1.65V 至3.3V、 在端口3上执行5.5V 至1.65V、在端口4上执行5.5V 至3.3V、并具有适当的上拉电压电平。  

    请参阅以下有关 LSF 器件工作的常见问题解答、其中也提供了视频链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    感谢您的快速回放和回答我的问题、这非常有帮助。 我的最后一个问题是:是否可以将使能引脚与单独的线路(电压值将大于 VREF-A 电压值)一起使用?还是应该始终将其连接到 VREF-B 或 VREF-A 电源?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    很高兴为您提供帮助。
    EN 引脚以 VrefA 电源为基准。 这意味着 VIH 和 VIL 基于 VrefA 电源电压电平。
    EN 引脚还具有过压耐受能力、因此可以连接到高于 VrefA 但在 rec 内的值。 运行条件。