This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:适用于 Wiegand 接口的电平转换器建议

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/796359/txs0108e-level-translator-recommendation-for-wiegand-interface

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

您好!

我们正在使用 MSP430进行定制设计。 系统应接受 Wiegand 输入数据、还需要生成 Wiegand 数据输出。 MSP430的 IO 电平处于3.3V 域中、Wiegand 输出端口应处于5V 域中。 我们使用 TXS0108进行从3.3V 到5V 的电平转换。  

使用 TXS0108、数据传输成功达20cm。 当我们将长度增加到20cm 以上时、我们将得到振荡。 如果我们在5V 侧添加1K 上拉电阻、则振荡会减少、且范围已增加至40cm。 但超过40cm、不可靠。

由于 TXS0108驱动强度低、并且根据以下 e2e 线程、 TXS0108不应用于更长的距离。

我们需要支持至少 50米电缆长度的5V Wiegand 输出。 是否有人可以为相同的解决方案建议任何高效解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sankara、

    TXB 或 TXS 等自动双向器件不适用于驱动电容负载超过70pF 的长布线。

    我建议使用 SN74LVC8T245等 DIR 控制型器件进行3.3V 至5V 转换、该转换可驱动每通道高达32mA 的电流、从而克服电容和电阻负载。 它可以支持高达300Mbps 的上行/下行转换速率。
    请告诉我