This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:电平位移波形问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/796088/txb0104-level-shift-waveform-issue

器件型号:TXB0104

你好

        下面是 SERIRQ 波形、在双向通信时看起来异常。 问题的根本原因如下所示? 对此有任何意见吗? 谢谢你。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    我已要求我们的翻译专家立即回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您提供原理图和范围热图。
    这是仅在 IRQ 线路上发生还是在所有线路上观察到?
    SERIRQ_SOC 屏幕上的符号与 L_SERIRQ_R 的原理图符号都相同?

    线路上是否有任何连接、在这里的原理图中看不到? 由于只有波形的一部分存在问题、信号配置是否有任何不同? 我看到一个脉冲的持续时间比另一个脉冲的持续时间长。
    请告诉我