This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS 系列的差异

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0104E, TXS0101, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/796341/txs0108e-difference-in-txs-series

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXS0104E、 TXS0101、 TXS0102

您好 E2E 团队、

我的客户有如下问题。 请回答吗? 提前感谢您。

根据应用手册 SCEA044 (TXS 型转换器电压转换指南)、

TXS0101、TXS0102和 TXS0104E 称为"初始系列"、TXS0108E 具有称为"第二系列"的不同架构。

在透视应用中、不同的架构是什么?

TXS0108E 是否有特殊用例可支持或不支持与"初始系列"进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    TXS0108e 具有不同的架构、其中输入低电平到高电平脉冲将具有更强的上拉电阻器、而在高电平到低电平脉冲期间、将具有更轻的电阻器。 这有助于支持数据表中列出的高达100Mbps 的更高数据速率。
    让我知道客户的考虑因素是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    感谢您的快速回答。 问题只是代表客户提出的。
    客户似乎对8通道器件感兴趣、而不是对多个较少的通道器件感兴趣。