This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104-Q1电压转换器的引脚对引脚替代产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, SN74AXC4T245, SN74AXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/796297/txb0104-q1-pin-to-pin-alternate-to-txb0104-q1-voltage-translator

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245SN74AXC8T245-Q1

你(们)好

缓冲 器 TXB0104-Q1面临很多问题

GPIO 的输出信号提供58MHz 的正弦波形。

2.在某些电路中、缓冲器无法驱动负载

我想知道您是否具有任何引脚对引脚兼容且尺寸相同的单向缓冲器。 我想更换 电路板上的所有 TXB0104-Q1缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhijit:

    TXB 是驱动强度为20uA 的弱驱动器、无法驱动高电容或电阻负载。

    由于 TXB 属于自动双向器件、因此目前没有 P2P 器件可替代该器件。
    转换的电压节点是什么? 您是否需要它们通过自动认证?

    我可以建议将 SN74AXC4T245用于高达3.6V 的4通道转换。 此外、还提供 SN74AXC8T245-Q1。