This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/790919/sn74lvc1g11

器件型号:SN74LVC1G11

大家好、我正在使用 SN74LVC1G 3输入与门、并看到了一些与我相关的东西。 这三个输入监控 Vcc (3.3)、复位芯片和 FPGA 读取信号。 输出进入处理器复位。 当我使用示波器探针(1Meg)触碰任何一个输入时、我立即得到处理器复位(且输出干扰较低)。 我注意到和电源(3.3)未去耦(电源引脚上无电容)。 我应该这样做吗? 谢谢、Jim

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jim、欢迎参加论坛!
    您能否提供与门相连的输入电路的原理图? 示波器截图也很有用、但我知道捕获您描述的事件可能很困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    一段时间后、我没有听到您的反馈。 现在、我将继续并关闭该线程。 如果您可以提供我请求的信息,请在此处回复--或者如果该主题已经被锁定,只需使用论坛网站右上角的“+提出相关问题”按钮。