This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G07:流经 VCC 或 GND 的持续电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/796148/sn74aup1g07-continuous-current-through-vcc-or-gnd

器件型号:SN74AUP1G07

您好!

我对数据表 P.4中列出的 IO 的绝对最大额定值有疑问。
在"连续输出电流"中、最大值指定为±20mA。
在"流经 VCC 或 GND 的持续电流"中、最大值指定为±50mA。
为什么它被指定为±50mA?
由于 SN74AUP1G07是一款单通道缓冲器、如果负载电流在±20mA 范围内、我认为±50mA 不会超过。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    负载电流不是 Vcc 和 GND 的唯一电流源。  此外,器件的绝对最大额定值并不是为了向您提供有关如何使用器件的说明--它用于在器件损坏之前提供器件的限制。

    如果,正如你所说,你不能超过这些值--这是一件好事。  不要超过它们。