This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找支持热插拔应用的双向缓冲器

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/794658/looking-for-a-bidirectional-buffer-to-support-hot-plug-application

主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3245

您好!

客户正在寻找双向缓冲器来支持热插拔 IPC 缓冲器、 信号频率为33MHz。

您能建议合适的器件吗?

非常感谢。  

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "IPC"在此背景下指的是什么? 信号的特征是什么(电压、所需的驱动强度、自动方向感应、线路数)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    我想知道与 Clemens 相同的事情-您是否有任何其他信息可以分享以澄清需要什么?

    谢谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据客户的反馈、规范为  :3.3V VDD、33Mhz 频率、双向、单端、8~10 Ω 通道。

    多芯片也可接受、一个芯片中没有 μ 8~10通道。  

    SN74CD3Q3245是否可以满足此要求?

    谢谢、

    Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    严格地说、"缓冲器"一词意味着器件主动驱动自己的输出;然而、SN74CB3Q3245具有无源开关。 如果设备的唯一目的是断开总线、则这不是问题。

    与 其他模拟开关一样、SN74CB3Q3245正常。 另请参见《数字总线开关选择指南》(SCDB006)。