This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54HCT04:建议使用 P2P 解决方案来替代 MM74HCT05MX

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC05, SN54HC05, SN74AHC05, CD74ACT05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/795460/cd54hct04-suggest-p2p-solution-to-replace-mm74hct05mx

器件型号:CD54HCT04
主题中讨论的其他器件:SN74HC05SN54HC05SN74AHC05CD74ACT05

大家好、

如果 TI 有 P2P 解决 方案来替代 MM74HCT05MX、请提出建议。

我在 TI.com 上找不到。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tiffany、
    根据所需的温度范围和封装类型、有3个可能的候选器件可以满足您的需求。
    输入阈值和速度可能略有差异、这可能不会影响您的应用、但需要进行验证。
    为您的器件指定的输入阈值为 TTL 电平、其中这些替换器件指定了 CMOS 电平。 这意味着它们将保证以更严格的限制进行切换。 例如、您的参考器件的 VIH/VIL 电平为2.0和0.8V。
    SN74HC05的 VIH/VIL 电平为3.15和1.35V。
    以下是候选器件。
    SN54HC05、SN74HC05和 SN74AHC05。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CD74ACT05还与 TTL 输入电平匹配。
    (但交流电的输出比 HC 强得多、因此需要良好的去耦以降低开关噪声。)