This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G125:输出阻抗

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/795284/sn74auc1g125-output-impedance

器件型号:SN74AUC1G125

大家好、

我对 SN74AUC1G125有疑问。

请告诉我4引脚(Y)的输出阻抗。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于电源电压。 当 VCC = 2.3V 时、最坏情况下的输出阻抗为 VOL / IOL = 0.6V/9mA = 66.7 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    客户要求我告诉我阻抗最小/最大值。
    请告诉我阻抗最小值/最大值。

    我在上一封电子邮件中有疑问。
    最坏的情况是因为 VOL / IOL 的电流消耗最高?

    此外、请告诉我们在后级(连接目的地)连接到器件的接线的建议阻抗。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源电压将影响输出阻抗、因此必须使其电源电压更好地回答。

    这些常见问题解答还应帮助您回答以下问题: