This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:我们是否有一些建议器件可接受大于 VCCB 的 VCCA、大于 VCCA 的 VCCB

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/795724/txs0104e-do-we-have-some-recommend-device-can-accept-vcca-larger-than-vccb-vccb-larger-than-vcca

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

大家好 、

对于电平位移 TXS0104e、它需要 VCCA 侧低于 VCCB 侧。 我们是否有一些 建议器件可 接受 大于 VCCB 的 VCCA、大于 VCCA 的 VCCB。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    工作电压电平和转换要求是什么?

    我们的 DIR 控制型转换器产品系列中还有其他器件、例如支持 Vcca >Vccb 电压电平的 SN74AXC4T245。

    这是否起作用?