This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:OE 引脚断开时器件的状态

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/795313/txb0108-status-of-the-device-with-oe-pin-open

器件型号:TXB0108

大家好、

想要检查 OE 引脚悬空时 TXB0108的行为是什么? 我的一位客户有一个用例、其中器件 OE 将悬空、硬件中不提供 PU/PD。 如果 设备在此情况下无法正常工作、但如果正常工作、则可能是您的行为。 器件内部是否有过大的电流消耗? 器件是否可能发生故障? 谢谢。

-Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selva、

    请参阅以下应用手册:

    www.ti.com/.../scba004d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否适用于 OE 引脚三态条件?

    Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selva、

    该应用手册具有慢速或浮点输入。 OE 引脚是 CMOS 输入、因此在保持悬空时易受高电流(ICC)影响。