This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:Rext/Cext 引脚 Abso 最大规格

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/794981/sn74lvc1g123-rext-cext-pin-abso-max-spec

器件型号:SN74LVC1G123

大家好、

我对 SN74LVC1G123 Rext/Cext 引脚 Abso 最大规格有疑问。

数据表未描述 Rext/Cext 引脚 I/O 信息、因此我不知道它的 V_Rext/Cext abso 最大规格。

您能告诉我 Rext/Cext 引脚 I/O 信息和 V_Rext/Cabso 最大规格吗?

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomiyama-San、您好!
    该引脚不应由外部驱动。 它不是标准 I/O、不应被视为标准 I/O。

    数据表典型应用部分的图10显示了正确的配置。

    从给定的原理图中可以看到、引脚7 (Rext/Cext)通过 R 暴露在器件的电源中、否则除了外部电容器外、不会从外部连接到任何电压或电流源、 c.请遵循数据表中给出的关于电阻器和电容器尺寸的指导原则、以确保正确运行。

    话虽如此-施加到该引脚的最大电压与最大电源电压规格相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    Rext/Cext 引脚不由外部驱动。
    遵循图10/数据 表指南、此问题来自冷启动事件。

    在冷启动事件期间、Vcc 会降至0V、但由于 Cext、Rext/Cext 引脚上仍然存在未放电的电压。
    在本例中、V_Rext/Cext > Vcc。

    如前所述、Rext/Cext 引脚 abso max 与最大电源电压(Vcc:-0.5至6.5V)相同、因此上述条件不会出现问题。

    谢谢!

    此致、
    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是器件的正常运行--根据定义,外部电容器将在断电后保持电荷。 如果它不能提供这个事件的话,这将是一个绝对可怕的部分!