This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:关于 SN74LVC1G17Dckr

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/795404/sn74lvc1g17-about-sn74lvc1g17dckr

器件型号:SN74LVC1G17

尊敬的支持团队:

对于 SN74LVC1G17dckr、如果输入为高电平、但芯片未上电、输出是否也会显示高电平或高阻抗? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、
    如果电源引脚保持在0V、则输出将处于高阻抗状态。 这由数据表电气特性表中的"Ioff"规格保证。

    如果这回答了您的问题、请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮、或者单击"答复"、我将继续提供帮助。