This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:从 B 侧到 A 侧的转换

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/794040/sn74lvc8t245-conversion-from-b-side-to-a-side

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

大家好、

我对 SN74LVC8T245有疑问。
我想将1.8V 转换为3.3V。
B 侧上的1.8V 输入(输入)和 A 侧上的3.3V 输出(输出)是否可行?
是条件 VCCA <VCCB mandatory?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有"VCCA <VCCB" condition.

    实际上、数据表明确地告诉您这种情况:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishiwata、

    您是否正在使用器件上的所有8个通道? 这里是否支持接口以及对数据速率/速度的任何要求?
    您是否会考虑使用针对1.8V<>3.3V 运行进行优化的 SN74AXC8T245?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    感谢您的支持。

    我没有看到数据表中描述的内容。 我很抱歉。

    客户将使用此器件的全部8个通道。
    我认为数据速率没有任何特殊要求。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishwaita、

    SN74AXC8T245的 Vcca 或 Vccb 没有限制。 双轨可在0.65至3.6V 电压范围内完全配置。

    如果您有有关规格要求、接口等的更多信息、请告知我们。