This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:1.8V 至3.3V 应用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/794943/sn74lv1t34-1-8v-to-3-3v-application

器件型号:SN74LV1T34

您好!

有一个应用使用 SN74LV1T34作为1.8V 至3.3V 的转换。  这是否意味着我们必须为 SN74LV1T34/Vcc 引脚提供3.3V 电压、它可以将1.8V 输入从 A 转换为3.3V 输出@ Y?  无需添加任何外部上拉电阻器?

通过为 SN74LV1T34/Vcc 提供1.8V 电压、是否有任何方法可实现相同的应用目的?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:
    是的、当使用3.3V 电源供电时、SN74LV1T34可将1.8V 输入上变频为3.3V 输出。有关更多详细信息、请参阅数据表电气特性表中的 VIH 和 VIL 规格。

    无需外部上拉电阻器。

    否、此器件无法使用1.8V 电源输出3.3V 电压。 与任何其他 CMOS 逻辑器件一样、它将输出1.8V 电压。

    如果回答您的问题、请单击绿色的"我的问题已解决"按钮-或者单击"答复"、我将乐意继续提供帮助。