This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T17:电阻分压?是否可用作 SN74AUP1T17 μ A 的输入

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/794399/sn74aup1t17-whether-resistance-voltage-dividing-mode-can-be-used-as-the-input-of-sn74aup1t17

器件型号:SN74AUP1T17

你(们)好  

我计划在我的设计中使用 SN74AUP1T17、我简化了主机端的原理、 我们可以简单地认为主机侧可以处于两种状态、浮动或驱动至低电平(GND)。由于主机只能接受小于2V 的电压、因此我在输入端使用了分压器。 因此、我想知道 主机是处于浮动还是接地状态、SN74AUP1T17能否输出高电压和低电压、如  图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 时、正向输入阈值电压保证最大为1.19V、因此可将2V 信号可靠地检测为高电平。

    (如果可能的话、在主机的输出引脚上直接放置一个上拉电阻器到主机的 VCC 会更简单。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于当主机未驱动为低电平时、提供给主机的电压必须小于2V、因此我必须添加两个47k 电阻器、以将电压作为输入信号降至1.65V。