This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:SN74ACT244在3V~4.5V VCC 下运行

Guru**** 2813445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT244, SN74AC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/794439/sn74act244-sn74act244-operates-in-3v-4-5v-vcc

器件型号:SN74ACT244
主题中讨论的其他器件: SN74AC244

您好专家、

SN74ACT244的正常工作电压为4.5V~5.5V。  如果 VCC 为3V~4.5V、您能告诉我们输出级的状态是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACT 系列旨在与5V TTL 电压电平兼容。 如果电源电压低于建议的工作条件中指定的电压、则不提供任何保证。

    如果要使用任何其他电压电平、请改用交流电、即 SN74AC244。

    (实际上、AC 和 ACT 输出是完全相同的;在低于4.5V 的电压下运行 ACT 的问题是输入开关阈值将未指定。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    感谢您的快速回复。 我能否理解输出是否不确定 VCC 是否为3V~4.5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的,没有保证。 在实践中、它将为低电平或高电平(或者、如果输入无效则可能会振荡;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 器件?)。