This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:关于输入电流和输出状态

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/794205/sn74ahc14-about-input-current-and-output-status

器件型号:SN74AHC14

您好!

请告诉我 SN74AHC14的相关信息吗?
我尝试使用以下原理图。

1.输出是否可能处于未定义状态?

2. 您能 告诉我 A 的输入电流和 SN74AHC14的电流消耗吗?
   请指出是否存在闩锁的可能性。




此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    SN74AHC14是一款施密特触发反相器、如您的原理图所示。 输出直接取决于输入、但输入阈值会根据输出状态发生变化。 当输入介于 VT+和 VT-之间时,输出可能是高电平或低电平--这不是“未知”状态。

    以下是一个示例仿真:

    即使信号是非单调的、器件的迟滞也可防止多次开关。

    对于第二个问题、数据表中清楚地列出了输入电流:

    对于闩锁、数据表首页列出了器件的性能:

    *锁断性能超过250mA、符合 JESD 17规范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys-San、

    感谢您的友好支持。
    我明白了。

    此致、
    Yusuke