This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:OE 引脚连接

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/794231/sn74avc4t774-oe-pin-connections

器件型号:SN74AVC4T774

您好!

是否可以将 OE 引脚直接连接到 GND、而不是通过电阻器将其上拉至 VCCA?

或者、能否通过电阻器将 OE 连接到 VCCA 以外的电压源?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nimrod、

    是的、没关系、OE 引脚可直接连接到 GND。 但是、器件将在上电时启用、因此应注意确保输入端不会显示错误数据、然后输出端会显示这些数据。

    OE 可以接收高达3.6V 的信号、但电压应保持高于数据表中设置的 VIH (最小值)值。 如果电源轨保持这两种状态、则可以将其连接到 OE 引脚。