This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:SN74LVC07A 未使用的通道输入/输出设计

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/794223/sn74lvc07a-sn74lvc07a-unused-channel-input-output-design

器件型号:SN74LVC07A

您好、先生、

如果我们在 SN74LVC07A 中未使用某些通道、我可以从数据表中找到如下定义。

"器件的所有未使用输入必须保持在 VCC 或 GND 上、以确保器件正常运行。"

 输出引脚如何? 我们是否应该将其保持为浮动状态? 或者我们需要任何上拉或拉 GND 来保护它?

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、

    输出可保持悬空。

    常见问题解答中介绍了这一点: