This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCU04:VCC = 3.3VDC 时的 VIH?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCU04, SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/793392/sn74hcu04-vih-at-vcc-3-3vdc

器件型号:SN74HCU04
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G08

VCC = 3.3VDC 时的 VIH 电平是多少? 我计划将此部件用作 SPDIF 到光学音频转换器的一部分。 SPDIF 电平为3.3V。 即使我给出 VCC = 5VDC、SN74HCU04也不会将其视为高电平、因为对于 VCC= 4.5VDC、VIH 电平为3.6VDC。

谢谢、
Ishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishan、

    我会向您推荐两个常见问题解答、位于此处:

      

      

    如果这些回答了您的问题、请返回并将其标记为"已解决"、以帮助其他人找到这些答案。  如果没有、请作出回应、我会尽力提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢快速的回应!!!!

    我参考了您建议的两个常见问题解答。

    FAQ1与未在 VIH/VIL 下进行开关的器件相关、而在我的案例中、我不知道3.3VDC 下的 VIH。 常见问题解答中的示例器件 SN74LVC1G08具有有关 VIH 和 VIL 的详细 VCC 说明。 但是、如果您参考 SN74HCU04的数据表、VIH 和 VIL 值将不会显示3V 电平。

    FAQ2显示了估算这些值的内插方法、但如果我使用您的示例表、则这些值不是很令人满意。 这是因为示例表中给出的 VCC 范围为3至4.5、而在 SN74HCU04数据表中、VIH/VIL 的 VCC 范围为2至6V

    我建议您在 SN74HCU04数据表中添加3至3.6V 范围、就像 SN74LVC1G08一样。 这将清楚 地表明 SN74HCU04是否将在3.3V 输入电平下切换。

    此致、
    Ishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我将坚持 VIH 为0.7Vcc、VIL 为0.3Vcc 的规则。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、
    可以更改该电子表格中的值--您不必使用3V 至4.5V…… 这只是一个示例。

    我强烈建议内插这些值。 我们不会将这些值添加到数据表中----用于表征的方法已经存在40多年,是行业标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我更改了电子表格中的 VCC 值、但它们与数据表中的值不匹配。 对于 VIH、VCC = 2V 时存在0.22v 的差异。

    不管怎样、当我拥有芯片时、我都会对其进行实际测试。

    谢谢!!!