This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:SN74LVC1G74:SN74LVC1G74DQE 热性能信息

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G07, SN74LVC1G125, SN74LVC1G74, SN74LVC1G126, SN74LVC2G04, PCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/793225/sn74lvc1g74-sn74lvc1g74-sn74lvc1g74dqe-thermal-information

器件型号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G07SN74LVC1G125SN74LVC1G126SN74LVC2G04PCA9534

我提交了7个服务请求、这些请求合并为案例编号 CS0008361。  答复提供了关于拟议决议的服务请求的链接。  当我转到响应链接 ticsc.service-now.com/csm 时、我只找到了对我的两个请求的答案、如下表所示。  请告诉我在哪里可以找到其他5个器件的热性能数据。  谢谢

服务请求号

器件型号

响应

1

1-46172368

SN74LVC1G125DSF

未回答

2.

1-46173417

SN74LVC1G74DQE

未回答

3.

1-46177321

SN65MLVD206D

已回答–无需其他信息

4.

1-46177706

SN74LVC1G126DSFR

未回答

5.

1-46179620

SN74LVC2G04YZPR

未回答

6.

1-46180511

PCA9534ARGTR

已回答–无需其他信息

7.

1-46180862

SN74AUP1G07

 未回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    客户服务系统和 E2E (工程师对工程师支持论坛)未连接。

    我看到您希望从我的组中获取5个器件的热指标(标准逻辑):
    SN74LVC1G125 - DSF
    SN74LVC1G74 - DQE
    SN74LVC1G126 - DSF
    SN74LVC2G04 - YZP
    SN74AUP1G07 --不提供封装。

    所有这5个器件的数据表中都提供了热指标。 您正寻找哪种规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于器件型号 SN74LVC1G125DSF、我需要以下信息: 最大热设计功率、自然通风工作温度范围(摄氏度)、最大结温(Tjmax)工作温度和绝对温度、结至外壳热阻(Theta JC)、结至电路板热阻(Theta JB)、结至环境热阻(Theta JA)以及封装图。  

    对于器 件型号 SN74LVC1G74DQER、我需要以下信息:最大热设计功率、最大工作结温(Tjmax)和绝对温度、结至外壳热阻(Theta JC)和结至电路板热阻(Theta JB)。  

     对于器 件型号 SN65MLVD206D、我需要以下信息:最高工作结温(Tjmax)和绝对结温、结至外壳热阻(Theta JC)、结至电路板热阻(Theta JB)和结至环境热阻(Theta JA)。  

    对于器件型号 SN74LVC1G126DSFR、我需要以下信息: 最大热设计功率、最大工作结温(Tjmax)和绝对结温、结至外壳热阻(Theta JC)、结至电路板热阻(Theta JB)、结至环境热阻(Theta JA)以及封装机械制图。  

    对于器件型号 SN74LVC2G04YZPR、我需要以下信息: 最大热设计功率、最大工作结温(Tjmax)和绝对值、结至外壳热阻(Theta JC)和结至电路板热阻(Theta JB)。  

    对于器件型号 PCA9534ARGTR、我需要以下信息: 最大热设计功耗、最大工作结温(Tjmax)和绝对温度、结至外壳热阻(Theta JC)、结至电路板热阻(Theta JB)和结至环境热阻(Theta JA)。  

    对于器件型号 SN74AUP1G07DSFR、我需要以下信息: 最大热设计功率、最大结温(Tjmax)工作和绝对值以及封装机械制图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在组件数据表中搜索了所需的详细信息;但是、我无法找到我通过服务请求请求请求的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您提供详细信息。 我将提交我所在小组的器件以获取热阻的热请求。 这些请求最多需要2周的时间才能返回。

    对于 TJmax、请参阅以下常见问题解答主题:

      

    有关最大功率耗散、请参阅以下常见问题解答主题:

      

    我建议为上面未列出的每个器件(SN65MLVD206D 和 PCA9534)打开一个新的 E2E 帖子、因为我的组不会处理它们。 E2E 系统会将请求发送给合适的应用工程师、以帮助您解决问题。 E2E 的工作方式是、使用您在开始发布帖子时输入的器件型号来确定谁会帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我完成了我们的散热要求、发现系统中已经提供了这些要求:

    SN74LVC1G125DSFR

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    344.9

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    322.4

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    209.5

    结果- psi JT (标准数据表值)

    47.5.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    208.9

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    不适用

    SN74LVC1G74DQER

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    275.4

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    148.9

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    167.9

    结果- psi JT (标准数据表值)

    15.6

    结果- psi JB (标准数据表值)

    166.8

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    不适用

    SN74LVC2G04YZPR

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    123.8.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    1.4.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    38.9

    结果- psi JT (标准数据表值)

    0.5.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    38.9

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    不适用

    此部分已提交、最多需要2周时间才能获得结果:

    SN74LVC1G126DSFR

    除上述两个常见问题解答说明外、SN74AUP1G07DSFR 的所有值均已列在数据表中。