This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:IBIS 模块问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792167/txb0304-ibis-module-issue

器件型号:TXB0304

大家好、

我的客户 正在使用 TXB0304 IBIS 模块进行仿真。

该模块如下所示:

他们只需一次性使用该模块。

但是、当它们在 A 中添加输入时 、B 的输入 具有如下所示的大屏幕截图:

波形 是 B 和 在 TC、BC、WC 仿真条件下的输入。

您能不能帮助评论什么可能是原因?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    您能否获得波形红框区域的放大图? 我想看看在下降沿到底发生了什么。

    此外、您能否获得仿真原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    更新波形。

    请帮助检查。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了对此进行仿真,我需要查看完整的仿真原理图--至少是作为负载和输入连接的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Emrys,
    我在第一张图中发布的图片是否可以显示仿真电路?
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,负载条件没有显示--我需要知道最小的传输线路长度--这里还有一个没有值的电阻器。 最好直接从仿真器获取屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    这已通过电子邮件进行讨论。
    如果您允许、将关闭此选项。
    如果您对此有任何其他需要、请回复以再次打开该主题。