This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:用于 TXS0104的 IBIS 模块

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/790854/txs0104e-ibis-module-for-txs0104

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXS0102

您好,团队

我先看上一篇文章、我们似乎正在为 TXS0104开发 IBIS 模块。

那么、我想知道 IBIS 模块是否准备就绪、您能帮我提供 IBIS 模块吗?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    如果模型不在网络上、则可能还没有准备好发布、但对于状态更新、我认为 Shreyas 是回答此问题的最佳人选、因为他通常使用我们的翻译部件、但他本周已离开办公室。 他能否在回来后(下周)回到您的那里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我已经完成了这个帖子、有一个帖子表明 TXS0102具有与 TXS0104相同的 IBIS 模块、所以您能帮我先提供 TXS0102 IBIS 模块吗、因为我在网上也找不到 TXS0102的 IBIS 模块。

    对于 IBIS 模块进行仿真、我的客户有点急。

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    可以为我链接该帖子? 我正在进行一些挖掘、以了解我是否可以找到这些模型的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、
    这是链接。
    e2e.ti.com/.../2645507 IBIS #2645507

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    感谢您的链接。 从该帖子中、我发现 TXS0102 IBIS 模型也可能存在问题。 由于 Shreyas 与建模团队进行了沟通、因此我不会更新这些模型的时间线。 当 Shreyas 回到办公室时、我会让他回复这个帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    IBIS 模型不适用于 TXS 或 LSF 等无源转换器件。
    正如我和建模团队谈到这些器件时所说的、他们建议它不会有合适的响应、也不能支持 TXS 和 LSF 器件的 IBIS 模型。
    我曾建议将这些模型从现场移除、以避免出现问题。
    在我看来、使用 HSpice 模型是理想的。 但是、没有 HSpice 模型可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    他们使用 HSpice 17软件来仿真器件。
    由于应用程序太多、而且其生产数量很大、因此必须进行仿真。

    因此、如果我们无法提供 IBIS 和 HSpice 模块、他们还有其他方法来进行仿真。
    如果他们无法对器件进行仿真、他们就很难使用我们的器件。

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    请通过 TI.com 地址向我发送电子邮件。 我们可以看到我们可以为客户提供哪些支持。