This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:SN74LVC3G34:实际传播延迟时间

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G34, SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/790104/sn74lv4t125-sn74lvc3g34-actual-propagation-delay-time

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G34

我们使用以下 TI 逻辑 IC 作为板载驱动器、
我们 需要检查每个信号的最小和最大传播延迟时间。

  SN74LV4T125RGYR
  SN74LVC3G34DCUR

=。 请求内容
  您能否 告诉我实际的最短和最长延迟时间、即使我不能保证也是如此?

   我们的申请条件如下:

    VDD:4.3V  

    温度:20°C 至55°C

 或者 、您能否为我们提供这些强流程 和弱流程的样片?
 或者、 您能给我们提供不同的样片吗?

   如果您可以支持这些样本、我们将评估我们的应用板上的延迟时间。

   在我们的决策中、 我们将决定如何在 电路板中使用它们。

=。  我们的使用和背景

 我们的电路 使用    两个 IC 上的顺序连接来传播信号。
 电源电压为4.3V。
          在 IC 数据表中、延迟时间规格  仅 为3.3V 或 5.0V。

 因此、我们需要 使用延迟时间作为以下内容

                        最小延迟时间<--  最小值5.0V

                        最大延迟时间<--   最大值为3.3V

   此外、SN74LV4125 的数据表没有最小延迟时间规格。  因此、我们使用0ns 延迟时间。
   信号通过两个 IC 的延迟时间最小为1ns、最大为10.1ns。

    如您所知,这种长变化的优先级对我们没有用处。

非常感谢您的参与、

田边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣玉祖鲁

    我们无法安排不同的批次或不同的工艺器件。
    在评定过程中、我们得到的是标称器件、而不是整个过程。 设计仿真可以预测强/弱角估算值。

    从 SN74LVC3G34的数据表中可以看出、4.3V 情况下的最小值<>最大 tpd 可能为:
    1.2ns 至3.5ns。
    同样、我预计 SN74LV4T125的最大值为4ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您回复。

    您能否告诉我如何使用以下 SN74LVC3G34的 Scpes 来估计延迟时间:1.2ns 至3.5?

    SN74LVC3G34数据表
    TPD @–40°C 至85°C
    VCC = 3.3V±0.3V 最小值1.4ns 最大值4.1ns
    VCC = 5V±0.5V 最小值1.1ns 最大值3.2ns

    和 SN74LV4T125的情况下、数据表中没有最小规格。
    如何估算最小/最大延迟时间?

    TPD @–40°C 至125°C ns
    VCC = 3.3V±0.3V 最小值1.4ns 最大值5.1ns
    VCC = 5V±0.5V 最小值1.1ns 最大值3.8ns
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宇祖鲁

    这些值只是估计值、不能保证、您在原始帖子中提到这些值不需要保证、
    我估算了从给定的3.3和5V 数据表规格得出的延迟时间。 目标 Vcc 为4.3V、更接近 Vcc 5V+/-0.5V 变化。
    因此、我预测这些值将更接近 Vcc 5V 值。
    LV4T125的最小值估计为1.1ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起、我错过了 SN74LV4T125的最大延迟值。
    我作了总结,供你答复。
    电压为4.3V、但不保证。

    SN74LVC3G34延迟:最小1.2ns 最大3.5ns
    SN74LV4T125延迟:最小1.1ns 最大??ns

    由于4.3V 接近5.0V-0.5V、因此这些值根据5.0V 规格进行估算。

    这是我的理解、是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宇祖鲁

    SN74LV4T125的最大值约为4ns。 是的、近似值基于4.3Vcc、更接近5V 规格。