This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:与 SN74AVCH4T245的区别

Guru**** 2925500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH4T245, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/793946/sn74avc4t245-difference-with-sn74avch4t245

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVCH4T245

尊敬的所有人

   我已经查看 了 SN74AVC4T245和 SN74AVCH4T245器 件的数据表、但看不到它们之间的差异。

   您能否与我分享 一下 SN74AVC4T245和 SN74AVCH4T245的主要区别是什么? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    主要区别在于 SN74AVC H'4T245上的总线保持电路。
    这可确保在输入悬空时保持 IO 引脚的最后已知状态、在背板卡中尤其有用。