This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:SN74AVC2T245和 SN74AVC2T45差异

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/793812/sn74avc2t245-sn74avc2t245-and-sn74avc2t45-differences

器件型号:SN74AVC2T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC2T45

您好!

我是否可以知道 SN74AVC2T245和 SN74AVC2T45之间有何差异?

谢谢、

Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    AVC2T245具有2个 DIR 控制信号、用于控制2个 IO 通道中的每个通道。
    这可能适合在2通道 UART 接口中使用。
    而 SN74AVC2T45针对其2个 IO 通道提供1 DIR 控制。 因此,它可以配置为2x A->B 或2x B->A 方向。