This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:一次性触发电压

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/793559/txs0104e-one-shot-trigger-voltage

器件型号:TXS0104E

大家好、

对于一次性触发电压、我们已指示它大约是1/2 VCC 输入。

您是否在设计上具有整个器件的触发电压范围。 例如、电压大约为1/2 VCC±0.1V?

如果是、您能提供帮助。

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    我已要求 Shreyas 为您研究这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    否、我们不规范一次性触发电压。
    数据表的 VIH 和 VIL 是客户需要遵循的内容。