This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:上拉电阻器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792438/txs0102-pull-up-resister

器件型号:TXS0102

大家好、

我对 TXS0102有疑问。
未使用的引脚是否连接到 GND? 是 VCC 连接吗?

此外、虽然 A 侧和 B 侧都有内部上拉电阻器、但是否可以从外部上拉电阻器?
客户电路板上已经安装了上拉电阻器、无法移除。
因此、即使连接了上拉电阻器、我也要检查运行是否有问题。
客户希望使用1.2kΩ Ω 电阻器。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未使用的数据引脚可保持悬空、因为它们将由于内部上拉而上拉至 VCC。 OE 引脚不能悬空、必须保持有效的逻辑电平。

    至于外部上拉电阻、 请参阅以下应用报告:

    http://www.ti.com/lit/an/scea054a/scea054a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishiwata、您好!

    我很高兴能提供帮助! 如果您可以帮我一个忙、并按此方式单击绿色的"验证"按钮、如果其他人有相同的问题、他们将看到已验证的答案。 谢谢!