This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LS00:TINA/Spice/

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LS00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/790370/tina-spice-sn74ls00-tina-spice

器件型号:SN74LS00
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我需要 SN74LS00的 TINA SPICE 模型(与非逻辑门)。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jatin、您好、
    请参阅此帖子、了解我为您提供的型号:
    e2e.ti.com/.../786374

    SN74LS00是我们的型号不支持的另一个旧器件示例。 我在您的另一个线程(如上所链接)中提供了一个 zip 文件、其中包括一个 NAND 门以及每个其他逻辑门。

    我还可能推荐这本书:
    The Spice Book by Andrei Vladimiescu ISBN-13:978-0471609261

    通过学习 Spice、您可以修改我提供的模型、从而基本上实现您想要的任何东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。  我能够将 NAND 逆变器更改为和逆变器。