This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G00:复位主 SR 锁存

Guru**** 2886770 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G00, SN74HC00, SN74AUP2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792233/sn74aup2g00-reset-dominant-sr-latch

器件型号:SN74AUP2G00
主题中讨论的其他器件: SN74HC00SN74AUP2G17

我正在使用 SN74AUP2G00来建立一个低电平有效的 SR 锁存器。 如何将 SR 锁存复位设为显性状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    谷歌上这个问题的第一个结果是一个相当不错的答案: https://electronics.stackexchange.com/questions/64831/given-a-gated-sr-latch-how-do-i-make-it-a-set-dominant-gated-sr-latch

    我认为您也可以这样做、具体取决于您对"重置显性状态"的确切定义:

    这只会在复位反馈环路中增加一点延迟、因此、如果同时将 S\和 R\置为有效、 然后同时释放、输出应该稳定在 Q = L 和 Q\= H 上。 我认为这也有可能在正确的条件下变成一个振荡器(不过我在仿真中无法实现); 上面链接的更复杂的解决方案可能是更好的选择。

    以下是上述电路的仿真:

    只要缓冲器快于与非门、就应防止发生振荡。 您可以在上面看到、Q\输出尝试切换为低电平、但速度不够快、无法完全切换、输出返回高电平。 更轻的负载会在输出中产生更少的毛刺脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的快速回复。 我还看到了这个链接、但它没有我想要的东西。 我做了更多的修整、然后提出了这个电路。 每当 R\为低电平时、或门都会将 S\驱动为高电平。 这应该使它复位显性状态、对吧? 您看到有什么问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我只使用 NAND 门进行了一些进一步的简化、我想看看您是否同意。 或电路可以使用与非门构建、对吧? 那么电路将如下所示:

    通过移除冗余级联逆变器级、可以进一步简化此操作。 您是否同意此操作有效? 如果可以、我只想使用与非门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Pradeep、
    是的、针对以上所有内容。 第一个电路的功能符合您的要求、下面两个电路是到 NAND 逻辑的正确转换。

    是否有理由只使用与非门? 我展示的解决方案将更小、更简单、总延迟更少。 您只需使用单个 SN74HC00 (或任何'00四路与非门器件)即可完成整个过程、但它们比 SN74AUP2G00 + SN74AUP2G17解决方案、甚至比2x SN74AUP2G00解决方案大得多且功耗更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您提供反馈并检查我的逻辑。

    我想我宁愿使用一个芯片(或芯片类型)、而不是使用其他不同的逻辑芯片。 我喜欢您使用单个 SN74HC00的想法。 我还想确保复位始终主导置位。 与使用您最初建议的反馈延迟相比、该逻辑更有意义、对我来说更可靠。

    谢谢!