This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:正在为该电平转换器寻找 IBIS 模型

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792959/lsf0204-looking-for-ibis-model-for-this-level-translator

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

正在为该电平转换器寻找 IBIS 模型。

谢谢、

Sharon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sharon、

    我们有用于 LSF0204的 HSpice 模型、但没有 IBIS 模型。
    IBIS 模型适用于缓冲类型的器件、LSF 是一款无源器件、其内部具有 NFET。
    您可以使用基于 FET 的模型来密切模拟 LSF 行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shreyas、
    您能否推荐延迟低至 LSF 的缓冲4位电平转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以向我发送 LSF0204的 HSpice 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sharon、

    缓冲转换器通常不会接近无源转换器的 tpd 规格。
    我建议考虑使用 SN74AXC4T245。 让我知道电压电平是多少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.2V 和1.8V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sharon、

    AXC 器件可支持1.2V 和1.8V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将检查 AXC。
    您可以发送 LSF HSpice 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sharon、

    所有模型文件都列在产品文件夹的工具和软件文件夹中。
    您可以在下面的 LSF 中找到它:
    www.ti.com/.../toolssoftware