This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:高阻抗模式中的泄漏电流

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792616/txs0102-q1-leakage-current-in-high-impedance-mode

器件型号:TXS0102-Q1

1、当 VCCB 为0V 时、是否有从输入 B 经过10K 上拉至 VCCB 的泄漏电流?

2.当 VCCB 为3.3V 且 OE 为0V 时、是否存在从输入 B 经过10K 上拉至 VCCB 的泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thuan:
    我将请我们的翻译专家在周一返回工作时作出回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表的第6.5节:对于 VCCB = 0V、泄漏电流指定为 Ioff;对于 OE = 0V、IOZ

    当电源或 OE 为0V 时、内部上拉电阻器断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thuan:

    我同意 Clemens。

    有一个常见问题解答、您可以参考此查询:
    e2e.ti.com/.../736371

    如果还有其他问题、请告诉我。