This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:3.3V 至5V 双向电压转换要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792859/txb0108-3-3v-to-5v-bidirectional-voltage-translation-requirements

器件型号:TXB0108

您好!

我认为 TXB0108是可能满足我的需求的电压转换器件。 我拥有来自 FPGA 的3.3V DIO、并计划执行3.3V 至5V 的电压转换。 由于 TXB0108具有自动方向感应功能、我将其最后列出。 请问我是否在寻找正确的器件?

以下是为了实现我的设计、我需要清除的要求列表。 谢谢、

要求

3.3V 至5V 双向电压转换

自动感应、无需方向控制引脚

符合5V TTL 逻辑

最小开关频率为10MHz

输出电压与负载阻抗的关系较小

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    今天我将请我们的翻译专家回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    TXB0108可满足自动双向3.3 <>5V 转换要求。
    但是、它不符合5V TTL 输入标准。 VIH 为~0.65*VCCI 电压电平。

    这在低容性负载下支持10MHz。 输出电压取决于输出端的电阻负载、TXB 是低驱动(20uA)、非常适合连接进入高阻抗节点的信号。

    如果您有任何问题、请告诉我。