This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108DQSR - RGB 接口

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792638/txb0108-txb0108dqsr---rgb-interface

器件型号:TXB0108

我们使用 TXB0108DQSR 电平转换器将 RGB 接口的电平从3V3转换为1V8。

工作频率为20MHz。

端口 A 连接到 LCD、端口 B 连接到控制器。 VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V

TXB0108端口 A 中 RGB 信号的布线长度约为3英寸。

这是否正常工作?

 e2e.ti.com/.../TXB0108DQSR--RGB-interface-from-3V3-to-1V8.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    今天我将请我们的翻译专家回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakthivel、

    根据数据表、TXB 可支持的最大数据速率在15pF 负载 CL 时为60Mbps。
    我假设输出通道上的负载不会超过10-20pF、仅包含布线。 因此、这应该可以正常工作。
    如果可能、理想情况下、较短的输出迹线有助于降低寄生电容负载。