This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:此 IC 是否支持部分断电功能?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792947/txs0104e-q1-does-this-ic-supports-partial-power-down-function

器件型号:TXS0104E-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TXB0104

尊敬的专家:

我选择 TXS0104进行 I2C 电平转换。 我的应用需要为不同的电源域提供电源门控、一个用例是我的主机处理器已通电、但我的 I2C 器件已断电。 在这种情况下、我需要电平转换 IC 支持部分断电功能、当 VCCA 或 VCCB 不存在时、它会阻断 IO 电流、以便 I2C 上的上拉电阻器在未通电时不会驱动我的 I2C 器件。

但是、TXS0104的数据表没有提到局部断电、您能帮助检查一下吗? 我在诸如 TXB0104的拉动部件上找到了这个函数。

我在 NXP 的 NTS0104中找到了该函数、我认为它是类似的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS 不支持部分断电。 强制所有 I/O 达到高阻抗的唯一方法是将 OE 拉低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、

    在我们对该器件进行测试后、IO 会进入高阻态、并在其中一个电源关闭期间断开上拉电阻。
    但是、数据表不能保证器件上的 Ioff 电路或规格。
    最好的方法是让 OE 达到0V、正如 Clemens 已经建议的那样。