This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104/TXB0106

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792933/txb0104-txb0104-txb0106

器件型号:TXB0104
Thread 中讨论的其他器件: TXB0106

大家好、我们在我们的应用中使用 TXB0104和 TXB0106、OE 需要一个数据表中的下拉电阻器。   
如果需要,数据表建议在 I/O 线路上使用>50K 的电流。

OE 线路是否也需要使用>50K? 或者、如果我们在 OE 线路上使用10K 下拉电阻器、是否正常?  根据以下"应用信息"、我们假设 OE 线路上的电阻也需要大于50K。 请澄清。

谢谢、

史密斯·R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本段仅讨论 I/O 引脚。

    OE 引脚是一个普通高阻抗 CMOS 输入、可与任何下拉电阻器搭配使用、仅受外部控制器驱动强度限制。 kΩ μ s 完全没问题。