This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 逻辑解决方案

Guru**** 2925610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792150/logic-solution

你好

       我们是否有逻辑来满足以下真值表? 谢谢你。  

功能表

输入

输出

A

B

Y

0

0

0

1

0

1

0

1

无效

1

1

1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "无效"的具体含义是什么?

    在这种情况下、如果您不关心输出是什么、则可以为 Y = A (如 SN74xxx1G34等缓冲器)使用0、或为 Y = A 或 B (SN74xxx1G32)使用1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    如果"无效"意味着您不关心输出是什么、则可以使用或门来完成此操作。