This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:悬空未使用的数据引脚?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792548/txb0304-float-unused-data-pins

器件型号:TXB0304

大家好、

 

快速的客户问题:我在我们的设计中更改为 TXB0304,因为这对于我们加电期间的定序控制来说似乎很方便。 我们将在 OE 和 VCCA 之间连接一个电阻器,在上电期间 IO 应具有高阻抗。

 

我在数据表中看到一条注释、指出未使用 数据 I/O 对的 A 侧和 B 侧必须置于相同的状态、 要么两者都置于 GND、要么两者都置于 Vcc -其中 Vcc 是与输入端口相关的电源电压

 

客户想知道他们是否可以  悬空未使用的引脚?  请告诉我。

 

感谢大家的问候、 TI-AFA John Garrett

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    是的、可以将未使用通道的引脚保持断开状态。 TXB0304的每个通道基本上都形成一个锁存器,所以通道将自动稳定并防止任一端实际悬空--也就是说,那里将始终有一个有效的逻辑状态,尽管你不知道它是什么。

    如果这回答了你的问题,请单击绿色的“这解决了我的问题”按钮--否则请作出回应,我将继续提供帮助。