This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:器件可支持的最大频率有多少?

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792545/txs0108e-how-many-max-frequency-can-the-device-support

器件型号:TXS0108E

尊敬的所有人

   在数据表中,它说最大数据速率高达110Mbps,但我想知道 器件可以支持的最大频率? 请与我分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    110Mbps 的最大数据速率可轻松用于确定可通过任何器件传递的最大方波时钟频率。

    一个时钟只是经过一系列的1 0 1 0 1 0… 永远。 由于时钟周期需要2位、因此最大时钟频率将始终恰好是数据速率的一半-也就是说、该器件可以支持高达55MHz 的方波时钟。

    另一种查看方法是通过脉冲宽度。 您可以通过以下方式确定最大脉冲宽度:TW = 1/datarate = 1/110Mbps ~= 9.09ns
    如果您尝试使用除方波以外的其他器件、例如 PWM 信号、这将很有帮助。 最小脉冲宽度必须为9.09ns。

    如果这回答了您的问题、请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮-否则、请回复、我将继续提供帮助。