This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245PWR -结温详细信息-稳压器

Guru**** 2925030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792320/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245pwr---junction-temperature-details--reg

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

 您能不能帮助我了解器件的结温详细信息- SN74LVC8T245PWR。 数据表中仅提到85°C 的环境温度。

谢谢、

Sadham Husen S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sadham -欢迎参加论坛!

    请参阅此处的结温常见问题解答:

      

    如果这回答了您的问题,请单击绿色的“这解决了我的问题”按钮--或者单击“答复”,我将继续尝试提供帮助。