This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:请介绍一款将100MHz 信号电平从+5V 转换为+3.3V 的器件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, LMV7219, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792264/sn74lvc1t45-please-introduce-a-device-that-converts-100-mhz-signal-level-from-5-v-to-3-3-v

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件: LMV7219SN74LVC1G34
您好!
我尝试使用 SN74LVC1T45将 LMV7219的100MHz + 5V 输出信号从+ 5V 转换为+ 3.3V。

尽管数据表中指出、在转换为+3.3V 时、它可以在210Mbps 下使用、但无法判断、因为未描述转换源电压。

是否可以在+5V 至+3.3V 的转换中使用高达210Mbps 的速率?

此外、SN74LVC1G34正被视为其他器件、但是否可以使用?

无法判断 SN74LVC1T45和 SN74LVC1G34数据表、因为它们只有传播延迟信息。

请介绍将100MHz 信号电平从+5V 转换为+3.3V 的器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、欢迎参加论坛!

    输出电压在逻辑电压转换中占主导地位--即输出驱动器强度直接控制器件的速度。 这是因为器件的输出负载比器件各级之间的任何内部负载大几个数量级。 数据表正确。

    是的、SN74LVC1G34也可用于此应用。 它具有过压耐受输入、因此3.3V 电源将导致从5V 到3.3V 的降压转换。

    整个 LVC 系列可在3.3V 电源和~15pF 负载下以100MHz 频率运行。