This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC273:澄清了如何检测腐蚀的引脚

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792168/sn74hc273-clarification-on-how-to-detect-corroded-pins

器件型号:SN74HC273

您好、E2E、

美好的一天!  

 关于本主题、请访问 https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/718449 

1.如何检测是否腐蚀?
2.为什么在波焊过程中不能充分焊接它们?
3.是否需要特殊磁通?

提前感谢您的帮助。  


此致、
Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    1. TI 不提供腐蚀的器件。 我从未见过一款在引线上有腐蚀的全新器件。  您可以通过手动向铅添加助焊剂并使用焊铁加热助焊剂、然后使用 alchohol 清除燃烧的助焊剂来进行检查。  腐蚀的引线将通过此过程进行清洁--粗糙的引线框将保持不变。

    2.我不知道您的客户遇到问题的原因--您是否有一个示例,也许是一个与波焊工艺焊接在一起的器件的图像? 我可以联系 TI 封装团队以尝试了解更多相关信息。

    3.通常情况下,磁通的类型由制造商在第一次运行时确定--这是确保最佳粘附的标准做法。 PCB 制造商是这方面的专家-我们通常会将其留给他们。