This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G98:SN74LVC1G98DRYR 的 DRY 封装的封装热阻抗

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789393/sn74lvc1g98-package-thermal-impedance-for-dry-package-of-sn74lvc1g98dryr

器件型号:SN74LVC1G98
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G57

您好!

 我们在设计中使用的是 SN74LVC1G98DRYR。 我们需要 对"干燥"封装采用结至环境/外壳热阻抗。 数据表中未给出这一点。 请提供此信息。

谢谢、此致

Kranthi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kranthi、

    我可以提交热建模请求、为您获取这些值、但我预计结果最严重将是大约2周(4/18)。

    如果您需要更快的速度、可以使用 SN74LVC1G57的热性能进行初步估算:

    我希望在正常工作条件下、该器件的热上升将非常小、但是如果此估算为您提供了值得关注的原因、我们可以提交热请求并获得更精确的值。

    如果这解决了您的问题,请单击绿色的“这解决了我的问题”按钮--如果您希望我提交散热请求,请回复此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我将使用您共享的值进行估算。 并等待您提供准确的值。

    谢谢、此致

    Kranthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回来。 我将提交散热申请、我们可以在大约2周内获得结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kranthi、

    请参阅以下值:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    337.9

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    234.1

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    209.4

    结果- psi JT (标准数据表值):

    63.7

    结果- psi JB (标准数据表值):

    209.2

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    不适用