This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CD4081B-MIL:用于实现简单逻辑功能的 TINA-TI 模型

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792114/tina-spice-cd4081b-mil-tina-ti-models-for-simple-logic-functions

器件型号:CD4081B-MIL
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC3895

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我正在尝试为 UCC3895瞬态参考设计的修改版本运行仿真、网址 为 http://www.ti.com/lit/tsc/slum186

无论如何、我想使用一些简单的逻辑来对一些信号执行 AND 运算、而对一些信号执行 OR 运算。 我一直无法在 TINA 中找到通用 AND 或 OR 函数、我想知道这些函数是否存在、如果存在、我可以从何处获取它们。

这只是一个仿真、所以我不担心我使用哪个逻辑系列、它不必超快、但像 CD4081这样的器件可以很好地用于和功能。

谢谢

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    请给我发送一封电子邮件--我可以从我们未发布的列表中向您发送一堆 Tina 逻辑门模型。