This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74V3680:SN74V3680-15PEU IBIS 模型

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74V3680, SN74V263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/791906/sn74v3680-sn74v3680-15peu-ibis-model

器件型号:SN74V3680
主题中讨论的其他器件: SN74V263

进行信号完整性仿真所需的模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasudevan、
    遗憾的是、我们没有为此器件创建或发布 IBIS 模型。
    但是、SN74V263系列 FIFO 使用相同的输出缓冲器、可用于代替 SN74V3680
    可以在以下位置找到此模型: www.ti.com/.../toolssoftware

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水